Kā uzstādīt zemūdens kabeli?

Pirms zemūdens kabeļa pievienošanas motoram pārliecinieties, ka kabeļa spraudnis ir tīrs un sauss. Lai atvieglotu uzstādīšanu, kabeļa spraudņa gumijas daļas ir jānoklāj ar elektrību nevadošu silikona pastu. Kabeli nostiprinošās skrūves ir jāpievelk, izmantojot šādus griezes momentus:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati